This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F2808:内部 ADC

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593162/starterware-tms320f2808-internal-adc

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Starterware

您好!

 有关 TMS320F2808内部 ADC 的问题。

参见图6-26、说明了采样/保持宽度/采集宽度。 采样/保持脉冲之后、外部信号必须保持恒定的时间。

 

谢谢、

Jani   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jani、

    对输入信号(即零)没有保持时间要求。

    此致、
    David