This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556采样和 TMS320F28335

Guru**** 2521220 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179835/ads8556-sampling-and-tms320f28335

主题中讨论的其他器件:ADS8556

降级器、

我使用 DSP F28335来扩展 ADS8556。 采样时、输入信号将产生许多尖峰、这将影响采样;此外、通道之间的信号也会相互影响。 例如、CH1具有输入信号、CH2没有输入信号。 采样后、ADC 不仅可以读取 CH1的值、还可以读取非零 CH2的值、这会产生很大的波动。 我想知道导致这一结果的原因。

  每次启动 ADC 转换时都会出现该尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我相信问题是由于 ADC 输入端缺少电容。
    当转换启动时、内部采样保持电路为内部电容充电(根据数据表为10pF 或20pF)、如果 ADC 的输入端没有电荷库、则输入端将会出现压降。 ADS8556的数据表中对此进行了说明。 信号源也必须具有低阻抗。 请查看"8.2.2详细设计流程"一章和"电荷注入阻尼电路"。

    此致、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  正如  正确 地说     的那样,我们已经解决了这个问题!

     此致、

    宏奇