This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:我对 C2000 Academy 材料中的 PWM 生成示例有疑问。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179552/tms320f28335-i-have-a-question-about-the-pwm-generation-example-from-the-c2000-academy-materials

器件型号:TMS320F28335

您好!  

从 TI 的 C2000 Academy 材料中、我找到了以下示例:

[img1](img1)

上面的示例似乎基于下面的设置。
AQCTL。 Cau =置位;
AQCTL.PRD =清除;

同样、考虑到 PRD = 9/占空比20%的情况、实际的 PWM 信号生成如下所示:

[img2]

如果 PWM 操作更改为以下条件、则 PWM 信号的实际生成将按如下方式发生变化。 我想知道我的期望是否有任何错误。

AQCTL.ZERO =置位;
AQCTL.CAU =清零;

[img3]

我还有一个问题。 如果 PWM 信号的生成方式与[img3]相同、则与 [img1或 img2]的生成方式相比、计算量可以减少。

在 C2000 Academy 示例中提供[img1]这样的指导是否有任何原因?

在创建非对称 PWM 时、脉冲需要向右对齐是否有具体原因、C2000 Academy 示例会指导这种情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="4067" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179552/tms320f28335-i-have-a-question-about-the-pwm-generation-example-from-the-c2000-academy-materials ]如果 PWM 操作更改为以下条件、则 PWM 信号的实际生成将按如下方式发生变化。 我想知道我的期望中是否有任何错误。[/引述]

    您的期望是正确的。

    [引用 userid="4067" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179552/tms320f28335-i-have-a-question-about-the-pwm-generation-example-from-the-c2000-academy-materials "]是否有任何理由在 C2000 Academy 示例中提供像[img1]这样的指导?

    这只是为了帮助解释如何实现所需的占空比。 根据所需的输出、有多种方法可以考虑它。

    [引用 userid="4067" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179552/tms320f28335-i-have-a-question-about-the-pwm-generation-example-from-the-c2000-academy-materials ]创建非对称 PWM 时、脉冲需要对齐到右侧是否有具体原因、C2000 Academy 示例就会这样指导?

    这只是将 ePWM 模块内的"计数"显示为一个可视化表示。 它在器件内部发生、因此您无法配置这种"正确"对齐方式。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。