This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:动手实验 C2000 Academy 中的 ADC 实验

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179724/tms320f280025c-adc-lab-from-hands-on-lab-c2000-academy

器件型号:TMS320F280025C

在 ADC 转换中、如果选择 ASHSCTL 作为1.65V 的内部基准、这意味着 VREF=3.3V 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 请参阅以下技术参考手册的一个片段、

    此致、

    Marlyn