This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:GUI Composer 目标连接

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179839/tms320f28335-gui-composer-target-ccnnection

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

GUI Composer 在一台 PC 上工作正常。 当我们使用辅助 PC 时、它不起作用  

我们尝试使用 Edge 或 Chrome、但结果是诱人的。

在目标连接设置窗口中、如果我们单击"connect"、则只会获得一条消息:

"连接到目标以接收输出消息。"

您能帮我们解决这个问题吗?+谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="72968" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179839/tms320f28335-gui-composer-target-ccnnection ]GUI Composer 可在一台 PC 上正常工作。 当我们使用辅助 PC 时、它不起作用 [/quot]

    这似乎是次要 PC 上的云代理问题。 使用 CCS Cloud 或 UniFlash 的在线版本时、您是否能够连接到辅助 PC 上的目标?

    谢谢

    Ki