This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:闪存错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179546/tms320f28386s-flash-error

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

当编译尝试加载到闪存时、我会得到此错误。

C28xx_CPU1:闪存编程期间出错。 地址0x00078208、数据0x0000E000、FMSTAT 0x00000030
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\work\reset_57_blip_pin_15_long_short _2X_SCIB_write\CPU1_flash\reset_57_blip_pin_15_long_short _2X_SCIB_write.out:加载失败。

在单击确定后、工具将呈灰色显示、直到它退出调试模式。 从右上角选择调试会返回调试视图、但片上闪存不再可用。 我以为如果擦除闪存、问题就会消失、因此我删除了有问题的代码并访问了片上闪存进行擦除、但它没有帮助。

我的链接命令文件中包含以下行:

MEMORY
{
	PAGE 0:
	DCSM_ZSEL_Z2_P0: origin = 0x078208, length = 0x000002
	DCSM_ZSEL_Z2_P1: origin = 0x07820C, length = 0x000002
	//DCSM_ZSEL_Z1_P0: origin = 0x07800C, length = 0x000002
	//DCSM_ZSEL_Z1_P1: origin = 0x07801C, length = 0x000002
}

SECTIONS
{
	dcsm_zsel_z2_1 : > DCSM_ZSEL_Z2_P0, PAGE = 0
	dcsm_zsel_z2_2 : > DCSM_ZSEL_Z2_P1, PAGE = 0
}

MEMORY
{

在 main.c 的开头部分:

// Per SPRACN1
#pragma RETAIN(otp_z2_data)
#pragma DATA_SECTION(otp_z2_data,"dcsm_zsel_z2_1");
const long otp_z2_data = 0x5AFFFF0F;
#pragma RETAIN(otp_z2_data_2)
#pragma DATA_SECTION(otp_z2_data_2,"dcsm_zsel_z2_2");
const long otp_z2_data_2 = 0xFFFF0103;
// End SPRACN1

根据 TRM 表、这似乎是正确的。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提出问题。 您是否尝试将另一个示例加载到闪存中、如闪烁灯?

    微控制器锁定不正确? 如果给出的唯一语句是所示语句。 我还会尝试 使用 Uniflash 对器件进行重新编程。  

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    该问题似乎仅限于 OTP、Z2-GPREG1 (0x78208)或整个 GPREG (BOOTCTRL)组。 我启动了片上闪存工具、解锁、然后尝试写入此位置。  它也失败了。

    Uniflash 是 CCS 的一部分还是要安装的单独工具?

    这不是一个示例障碍、因为我认为我可以使用该位置的值。 如果位置正确、但这是另一个正在开发的线程。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TRM、位置正确。  

    是的、Uniflash 是 CCS 单独的工具(www.ti.com/tool/UNIFLASH)。