This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS7存储器浏览器未更新、且持续刷新

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592660/ccs-tms320f28379d-ccs7-memory-browser-not-updating-with-continuous-refresh

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我在 CCS7中的 Lab3中运行示例代码时遇到问题、该文件最初可以正常工作、但当我今天尝试运行时、在内存浏览器中似乎不再更新。

中断 void adca1_ISR (void)

//读取 ADC 结果并存储在循环缓冲区中
如果(触发!= 0)

AdcaResults[resultsIndex]= AdcaResultRegs.ADCRESULT0;
AdccResults[resultsIndex++]= AdccResultRegs.ADCRESULT0;
if (results_buffer_size <= resultsIndex)

resultsIndex = 0;
pretrig = 0;
触发= 0;

//更新 PWM
EPwm1Regs.TBPRD =周期1;
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = dutyCycl1;
EPwm5Regs.TBPRD =周期1;
EPwm5Regs.CMPA.bit.CMPA = dutyCycl5;
EPwm5Regs.TBPHS.bit.TBPHS =相位偏移5;

//此代码标识 PWM1A 上的低电平到高电平转换,因此结果缓冲器始终启动
//在上升沿。 这使得 PWM1和 PWM5之间的相位观测更加清晰。
否则(pretrig!= 0)

触发|= GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0;

否则 pretrig = GpioDataRegs.GPADD.bit.GPIO0 - 1;

//从中断返回
AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;//清除 ADC INT1标志
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_Group1;//确认 PIE 组1以启用进一步的中断


上面的代码是中断例程、我尝试在存储器浏览器中查看的寄存器是未更新的 AdcaResults、我可以看到 AdcaResultRegs.ADCRESULT0发生了变化、因此代码正在运行、正如我之前所说、该代码正常工作、所以我很困惑。

我要注意的一点是、当它工作时、我在内存浏览器中访问"AdcaResults"、它以蓝色命名、与其他寄存器类似、这种情况似乎不再出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您可以尝试在"CCS Expressions"窗口中查看"AdcaResults"并检查其中的值。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您、无论出于何种原因、内存浏览器无法按预期工作、但表达式窗口显示预期结果。