This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F2837xD controlCARD -在哪里可以获得用于 OrCAD Capture CI/PCB 设计器的原理图/封装文件?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592728/tms320f28379d-f2837xd-controlcard---where-to-obtain-schematic-footprint-files-for-use-with-orcad-capture-cis-pcb-designer

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSCNCD28379D

我无法找到 F2837xD controlCARD 中使用的组件的器件符号或封装文件的原理图库。

在 TI 目录"C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0"中、存在原理图的.pdf 等文件、以及一些我认为是用于创建原理图的.sch 文件。 但我无法使用原理图编辑器 OrCAD Capture CIS 打开它们。

至于单个器件封装、我找不到任何东西。

在获取原理图库或 PCB 封装文件(.DRA、.PSM 等)方面还有什么其他地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    原理图和布局分别使用 Mentor PADS Logic 和 Mentor Pads 布局创建。 请查看下面的 pdf。 它经过了将焊盘设计转换为 Allegro 的分步过程。


    http://www.flowcad.de/.../Converter_pads2pcb.pdf

    此外、controlSUITE 中发布的任何内容都是下载设计文件的主要来源。 我们没有将它们存储在其他位置。