This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何获得 TMS320F28335 controlCARD 的保修或维修服务

Guru**** 2986210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592494/tms320f28335-how-to-get-the-warranty-or-repair-services-for-my-tms320f28335-controlcard

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28335

尊敬的 TI:

我对如何获得  TMS320F28335 controlCARD 的保修有疑问。 如果我从 Mouser Electronics 购买 controlCARD、 我是否可以从 TI 获得维修或保修服务  

此致、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TI 不为 C2000评估套件提供维修服务。

    您能否提供有关 controlCARD 损坏(以及在什么条件下发生的损坏)的更多详细信息?  

    我们可能会提供一些建议、说明您是否能够自行维修等


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    感谢您的回复。

    但是、我认为我可能对 ADC 引脚使用了4V 电压、这就是我损坏 TMS320F28335 IC 的原因。 在 CCS 中测试配置连接后、我在 USB 部件中遇到错误。

    我确实更改了一个新的控制卡以确保我的 TMS320F28335 dockstation 的问题/状况、它看起来工作正常。

    我想、旧的 TMS320F28335 IC 芯片已经损坏了。 我观察到 TMS320F28335的焊接部分不是很容易焊接、如果我想更换新的 TMS320F28335 IC。

    是否有任何视频、建议和解决方案。 我可以自己轻松地修复它。


    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、这听起来是一个很好的潜在根本原因。  我自己也曾经历过类似的情况。

    如果您完全可以确保 C2000芯片是唯一损坏的部件、则可以对器件进行返工。  但是、这样做的工作量和成本可能是令人望而生畏的、尤其是在 F28335 controlCARD 是 F28335采用 BGA 封装的地方时。  也不能保证返工成功。

    遗憾的是、我的最佳建议是购买新的 TMDSCNCD28335 (此套件仅包含 F28335 controlCARD)。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    再次感谢您的回复。

    是的、BGA 焊接件的维修工作并不容易、因为在这方面没有太多经验。 我将考虑购买一张新的 control-Card、如链接中所述。 目前、我将使用旧的文件来继续我的项目。 无论如何,感谢您的建议:)

    此致、
    John