This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:为 F28M35处理器的 C28内核创建新项目

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592376/ccs-f28m35h52c-creating-a-new-project-for-c28-core-of-f28m35-processor

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试根据 F28M35x 固件开发包 文档为 F28M35器件的 C28内核创建一个新项目、我将完全按照 第20页的"控制子系统项目创建"中提到的所有事项进行操作、但遗憾的是项目未构建、 但是、当我尝试构建 controlsuit 提供的示例项目时、它们会成功构建。文档中是否遗漏了所需的步骤?

我正在使用 CCS V7.0、CCS 在构建项目时显示以下错误:

说明
链接期间遇到资源路径位置类型#10010错误; "IEIEE_C28_Template.out"未构建IEIEE_C28_TemplateC/C++ Problem
#10263 BEGIN MEM35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIE_C28_Templateline 50C/C++ Problem
#10263 BOOT_RSVD MEMRAN RANGE has already been specified F28263_generic M28_C28_C28+generic #texblem.cmd /IE_C28263+#texc28_C28_C blem_C + generic #10263+ blem_C + turbanded
#10263+ blem_C28_C + problemic #t_C+ blemic #t_c28263+ blem_C + blemic #10263+ blem_cRAM #10263+ blem_t_c
已指定存储器范围F28M35x_general_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Templateline 80C/C++ Problem
#10263 FPUTABLES 内存范围已指定F28M35x_general_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Templateline #10263 FPABLES+ generic #F2837_FR+
已经指定
58行C/C++问题
#10263 IQTABLES3内存范围已指定F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIEIE_C28_Template行59C/C++问题
#10263 MTOCRAM 内存范围已指定 F28M35x_generic_wshared_C28_C28_Template 行#10263+ MODE_RAM28+代码段#10263+
代码段已指定 F28MTOC28_RAMDIAG_RAM28+通用内存范围
已指定F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Templateline 69C/C++ Problem
#10263 RAMM0 MEMORY 已指定F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_LEM行51C/C++ problem #10263 RAMM0已
指定通用模板#28263_RAM28_RAM28_RAM28#generic RAM28_RAM263_RAM28 NOME_RAM28 #SHORT_RAM28已
指定C/C++问题
#10263 RAMS1内存范围已指定F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIEIE_C28_Templateline 72C/C++问题
#10263 RAMS2内存范围已指定F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEM28_MEMORY #10263 RAMS2内存
范围已指定 F283+问题#10263_C28_C28+代码行代码10263+代码10263+ RAM28_C28+代码行已指定
已指定F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Templateline 75C/C++ Problem
#10263 RAMS5内存范围已指定F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIEE_C28_Templateline 76C/C++ problem #10263_RAMS5内存范围已
指定 F28_generic_C28_RAM287_RAM263+generic 行/IEM28_RAM263+ generic
RAM 已指定
#10263复位存储器范围已指定F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIEIE_C28_Templateline 55C/C++ Problem
#10264开始存储器范围重叠现有存储器范围 BeginF28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Templateline 50C/RS264+
通用存储器范围
重叠现有存储器范围#10264+ TRS28_RSD_RSD_RAM64_RSD_NOM_RSD_RSD_RSD_RAM+范围 存储器范围 BootROMF28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Templateline 61C/C++ Problem
#10264 CTOMRAM 存储器范围与现有存储器范围 CTOMRAMF28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEI_C28_Templateline 80 C/USEIES_R+
generic R-264 +共用存储器
范围57行C/C++问题
#10264 IQTABLES2存储器范围与现有存储器范围 IQTABLES2F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Template行58C/C++问题
#10264 IQTABLES3存储器范围与现有存储器范围 IQTABLES3 F28M28_RAM28+通用
模板#10264+ CC264_CLM28_NOME_INES264+代码#10264_CC264_NOM_ES264+代码#10264+代码10264+代码行 IQTABLMR_CC264+代码10264_NOM_CC264+代码10264+代码10264_C28_CC264+代码#TOM28_CLM28_NOST_NOM_NOM_NO
RAML0存储器范围与现有存储器范围重叠 RAML0L1F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEI_C28_Templateline 52C/C++ Problem
#10264 RAML1存储器范围与现有存储器范围 RAML0L1F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd /IEM264+
现有存储器范围
重叠 RAM352+ RAM264+代码行 RAM35264+代码与现有存储器范围重叠 存储器范围 RAML3F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Templateline 69C/C++ Problem
#10264 RAMM0存储器范围与现有存储器范围 RAMM0F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIE_C28_Templateline 51 C/RMM0_RAM264+
现有存储
器范围 RAM28_RAM264+通用模板#RAM28_RAM64_RAM0_RAM64_RAM0_RAM0_RAM28 RAM +通用范围与现有存储器范围重叠第71行C/C++问题
#10264 RAMS1存储器范围与现有存储器范围重叠 RAMS1F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIEIE_C28_Templateline 72C/C++ Problem
#10264 RAMS2存储器范围与现有存储器范围重叠 RAMS2 F28M35x_generic_wshared_C28+ M 模板#10264 RAM2+ RAM3+ RAM28#FR_NOME_NOME_TRIE_RAM374+#FR264_RAM28+#FR64_RAM3+#FR64_CL_RAM13_NOME_CL_NOME_CL_NOME_RAM13_CL_NOME_CL_NOME_NOME_CLINES#10264+#10

RAMS4存储器范围与现有存储器范围重叠 RAMS4F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Templateline 75C/C++ Problem
#10264 RAMS5存储器范围与现有存储器范围 RAMS5 F28M35x_generic_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIEIEIEIE_C28_RAM6+
现有存储器范围
重叠 RAM264+ RAM264+ RAM357_RAM264+代码与现有存储器范围重叠 存储器范围 RAMS7F28M35x_general_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIE_C28_Templateline 78C/C++ Problem
#10264复位存储器范围与现有存储器范围复位重叠F28M35x_general_wshared_C28_RAM.cmd/IEIEIEIEE_C28_Entryline 55C/C++ Problem #10264复位 F28_general_t\n 模
板#IE2_c28_problem_c+

模板'_g0_g2+[IE_g0_g0_c+_problem_c28][IE2+e+模板#e+模板代码:#e+模板'_e+模板'_c28_g0_g0_e+模板'_e+模板'_e+模板 "code_start"IEIEIE_C28_TemplateC/C++ Problem

我还附加了我的项目。

e2e.ti.com/.../IEIE_5F00_C28_5F00_Template.zip



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您的项目中会有两个重复的链接器。 转至项目属性->常规并将链接器命令文件字段设置为空白。 这应该会修复它、因为我假设您的项目浏览器中已经有一个链接器、作为指南步骤的一部分。

    此致
    Chris