This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:Newbie:Example_F2806xLaunchPad 将无法放入可用存储器中

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, CONTROLSUITE, C2000WARE, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592368/ccs-launchxl-f28069m-newbie-example_f2806xlaunchpad-will-not-fit-into-available-memory

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在学习教程。  实际上、我正在尝试找到一个正常工作的器件。  我的 LaunchPad 中插入了一个 BOOSTXL-DRV8301、用于供电。

example_F2806xLaunchPad 的构建失败、并出现以下错误。

发生什么事了?  我假设这个项目是一个教程/教育项目、 如果是、我很惊讶它没有构建。  如何解决此问题?  

或者,有没有更好的新手开始?  (供参考 、Example_F2802xLEDBlink 在 F28069M 上似乎没有闪烁任何内容。)

请注意: 我刚开始、所以您不能假设我对 CCS 非常了解。

>>编译失败
Makefile:149:目标'example_2806xLaunchPad.out'的配方失败
警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".CIO"
警告:创建默认大小为0x400的".esysmem"段;使用-heap
更改默认大小的选项
"C:/ti/controlSUITE/device_support/f2806x/v140/F2806x_common/cmd/F28069.cmd "、第141行:错误:
程序将不能放入可用的内存中。 使用运行放置
".ebss"大小为0x223页1的对齐/分块失败。 可用
存储器范围:
RAML2大小:0x400未使用:0x0最大孔:0x0
.ebss:> RAML2,PAGE = 1