This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200复位放大器;睡眠唤醒无法建立无线连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592453/cc3200-reset-sleep-wake-can-not-built-wireless-connect

Thread 中讨论的其他器件:CC3200

CC3200在首次电源复位和休眠唤醒时, 无法建立无线连接,我想知道  这两种模式之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    到底什么不起作用? 请提供有关您正在测试的代码的更多详细信息。

    在睡眠模式下、与完全断电相反、功耗仍然为消耗(时钟被选通、MCU 的存储器/状态被保留)。
    有关更多详细信息、请参阅 CC3200数据表:
    www.ti.com/.../cc3200.pdf

    BR、
    Kobi