This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Motorware v1.01.00.17

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592363/motorware-v1-01-00-17

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好,如果可能,我可以使用旧版本的 motorware ( v1.01.00.17)。 我知道我的器件(C2000-TMS320F28027F)在较旧版本中工作正常、但对于新版本、它会带来问题。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有兴趣获取版本早于版本17的版本吗? 或获取版本17?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本17。
    感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、我们不提供早期版本的 Motorware、但我想帮助您解决在 Motorware 18中看到的问题。 此外、Motorware 安装程序不会从 C:\文件目录中删除以前版本的 Motorware -是否已检查您的计算机中是否仍有 Motorware 17?

    检查 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_17

    肖恩