This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:使用 C2000 Launchpad TMS320F28027F 器件开始使用 CCS 7.1

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592356/ccs-tms320f28027f-getting-to-work-ccs-7-1-with-c2000-launchpad-tms320f28027f-device

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试让 CCS 7.1与 C2000 Launchpad 协同工作、但仍然不幸运。 似乎 Instaspin 实验室手册是为 CCS5编写的、对于较旧版本来说、工作正常。 但是、对于 CCS7.1、它会出现配置问题。 编译工作正常、但在调试中会显示错误""您需要目标配置来启动调试会话。 是否要创建新的目标配置文件并在编辑器中打开它?" (CCS5+ motorware 从未使用过此软件)。 此外、它在 Proj_Lab01中显示了"有源闪存"而不是"有源调试"。 如何返回到"Active-Debug"?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的阿瓦纳塔:

    是否可以使用 Motorware v18进行测试? 我们最近发布了此版本并针对 CCSv7.1进行了测试;它具有 Motorware v17的所有功能(包括一些附加内容和错误修复)

    肖恩