This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592324/ccs

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道、我如何连接两个 perepheral Explorer 套件 并在它们与 CAN 模块之间进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道、我如何连接两个 perepheral Explorer 套件并在它们与 CAN 模块之间进行通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

               请从 TI 网站下载 SLOA101。 如果您不熟悉 CAN 协议、这是一款出色的 app.note 阅读封面到封面。 图6显示了如何连接两个或多个 CAN 节点。 负责处理硬件部件。 对于软件部分、我建议下载 C2000ware。 查看示例 C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_00_00\device_support\F2833x\examples\eCAN-A_TO_b_xmit。 您可以轻松修改此设置以实现两个节点之间的通信。