This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:C2000 HWBIST 应用手册(SP74-7)

Guru**** 2856650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624953/tms320f28377d-c2000-hwbist-application-note-spraca7

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:IEC60730SWPACKAGES

您好!

您能否建议您如何获取有标题的文档?

doc#在[Self Test 应用程序用户指南-1.00.00.00.00.pdf]/ c2000诊断软件包/IEC60730SWPACKaccion.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本文档将在几周内提供。 目前正在制定和审查这一方案。 应在2017年10月底之前在网上提供。

    给您带来的不便、我们深表歉意。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal、

    感谢您的回答。 我很期待这一版本的发布。

    顺便说一下、您是否有一个您开始使用的基本文档? 它是否可在网上获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还不能发布它。 该文件将于10月底发布。 目前、诊断库用户指南以及 STA 用户指南中提供了大量信息。 此外、请查看 STA 源代码以获取帮助。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal、

    感谢您的意见。

    我们将研究10月底之前提出的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    应用手册应在2周内结束。

    遗憾的是、我们在 HWBIST 代码中发现了一个错误。 在诊断版本的1_00_00_00中发布的代码仍然有效、将实现95%的覆盖范围。 但是、实现99%覆盖范围的代码实际上并未实现该覆盖范围。

    应用手册将反映下一个诊断版本中可用的代码的正确实施。 此日期有待确定。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HWBIST 应用手册已在网络上发布。

    www.ti.com/lit/spraca7

    诊断库的更新将在年底发布。

    此致、
    SAL