This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335和 Micro SD 卡连接

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626845/tms320f28335-tms320f28335-and-micro-sd-card-interfacing

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好!  

我尝试将 TMS320F28335与 micro SD 卡连接。 我遇到的问题是我的 micro SD 卡永远不会进入空闲状态或成功。 它也不会生成任何错误。 我卡在检查 micro SD 响应的循环中。 IM 按照 TI http://www.ti.com/lit/an/spraao7/spraao7.pdf 提供的教程 进行操作。  

我已经检查了 micro SD 卡、它可以与 Arduino MEGA 配合使用。 我找不到它不能与 Delfino 合作的原因。