This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:关于客户 OTP 信息的位置

Guru**** 2560150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626042/tms320f2809-regarding-location-of-customer-otp-information

器件型号:TMS320F2809

您好!

 

我可以从数据表中看到 OTP 存储器地址范围为:0x3D 7800-0x3D 7BFF

但是、我是否可以知道我可以在哪个位置找到客户 OTP 信息? 或者、我可以从 OTP 存储器及其地址位置中找到什么信息?

 

此致、

Sagar Kunder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    这些是用户可使用的一次性编程位置。 客户可以在可用的闪存上使用这些存储器位置。

    这些位置在发运给客户时处于"已擦除"状态。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    感谢您的回复。

    问题是、如果这些存储器位置具有无效值、这会对闪存编程产生什么影响?

    此致、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    闪存编程不应受在客户 OTP (用户 OTP)中编程的影响。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信你的问题已得到解答。 我可以关闭此主题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    请关闭该主题。

    此致、

    Sagar