This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:LAUNCHXL-F28377S LCD 接口

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626332/ccs-tms320f28377s-launchxl-f28377s-lcd-interface

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我是德州仪器(TI)领域的新手。 我尝试在4位模式下将 LCD 1602A 或1604A 连接到 F28377、但 LCD.c 库发现了很多错误、找不到专业的错误。

此致 Yasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、TI 没有为我所了解的 C2000提供 LCD 库、我也没有任何高质量的第三方库。 您可以尝试搜索论坛、看看您是否可以找到一个链接、该链接的质量可能高于您目前所见的质量。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasser、

    您是否查看过此内容: embedjournal.com/.../

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gautam。 它非常有用。

    此致、

    亚西尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太酷了、欢迎您的参与!

    祝您好运、
    Gautam