This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARPEXPKIT:除 TMDSSOLARCEXPKIT 外的任何其他内容、用于构建具有更高额定功率的实验室环境 PV 系统

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626798/tmdssolarpexpkit-anything-except-tmdssolarcexpkit-for-building-a-lab-environment-pv-systems-with-greater-power-rating

器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT

大家好!

我找到了多个实验室环境测试平台,其中包括基于 Concerto 的太阳能学习开发套件,但这套测试平台只能处理50W 的太阳能输入。  

当我试图找到处理较大额定功率 的类似电路板时,我发现了 TMDSHVMPPTKIT --高电压隔离太阳能 MPPT 开发者套件,它提供400 DC 输出。 也就是说、与 TMSHV1PHINVKIT 一起工作时、它可以提供交流输出。 然而、后者、 TMSHV1PHINVKIT、似乎不再可用。

基本上、我尝试构建一个微电网电源系统原型、它具有 PV 输入、电池存储、具有 MPPT 的直流/直流转换器、直流/交流逆变器、并连接到电网。 该系统将是一个缩小版本,但我不确定50W PV 系统   ,如果我使用 TMDSSOLARCEXPKIT --基于 Concerto 的太阳能学习开发套件,它的扩展太大。 会是这样吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我可能会建议将 TMDSSOLARUINVKIT 视为太阳能实验板套件的缩小版替代产品:
    http://www.ti.com/tool/TMDSSOLARUINVKIT

    请注意、大多数情况下、TMDSHV1PHINVKIT 已被 TIEVM-HV-1PH-DCAC 取代:
    http://www.ti.com/tool/TIDM-HV-1PH-DCAC


    http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers-16-bit-32-bit/c2000-performance/real-time-control/tools-software.page#application-evaluation


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、现在我正在使用 TMDSSOLARPEXPKIT、有任何关于电网仿真器的建议吗? 找不到支持24V 交流输出的电网仿真器、可能我需要额外的 AC-AC 转换器来获得24V 电压。 此外、任何电网仿真器的最低额定功率都是几 kW。 它能起作用吗?  还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、  

    以下是两个选项:

    我们在另一侧使用降压变压器和电网输入测试了该设计。  

    2.或者,您也可以使用任何交流电源,这些电源能够输出24VAC 的电压,这是很多的。  

    然后、您可以连接分辨率。 负载、使电阻在24VAC 时的功耗大于太阳能学习套件可以提供的功率。 我们将其记录在用户指南中、以查看电流方向。  

    其理念是您不希望交流电源吸收其可能无法处理的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 现在、我看两个选项、它们都是可变交流电源、它们都能够输出24V 交流电、一个具有3A 最大输出、另一个具有10A 最大输出。 是否需要购买10A 输出电流、因为如果我购买的是带24V 电压的3A 电流(14Vrms)、则仿真电网输入的最大功率与50W PV 系统相比太小?

    此致、
    Yue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yue、

    您将需要一个符合您想要测试系统的额定功率的器件。

    此致
    Manish