This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:表11、SPRUIH0、C2000-DIAGNOST-SW-PACKAGE 封装、IEC60730SWPACK.85中包含八个 NDA /非 NDA 文档。

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625344/tms320f28377d-eight-nda-nonnda-documents-in-the-table-11-spruih0-c2000-diagnostic-sw-package-iec60730swpackages

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我们在表11、SPRUIH0、C2000-DIAGNOST-SW-PACKAGE 和 IEC60730SWPACK=中找到包含八个 NDA /非 NDA 文档的表格

我的客户问了他们。 请给出建议。

您是否有申请表网站、或者我应该向当地销售人员咨询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    我们目前正在审查这些文档并准备发布它们。 我们将在11月底之前根据 NDA 在 CSP 或合规性支持包中发布它们。

    我建议联系销售代表或现场应用工程师、告知他们您感兴趣并继续进行通信。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal、
    非常感谢您的回答。
    我很期待这一版本的发布。
    我将联系 TI 员工以获取 NDA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好!

    感谢您阅读诊断库的文档。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal、
    我能否再次估算您的发布日期?
    我们希望与我的客户的计划进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不久将确定发布日期。

    此外、目前正在敲定 SafeTI NDA 中提及的软件安全手册中提及的文档、这些文档的发布日期将在几周内确定。

    谢谢、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、

    您是否还签订了 SafeTI NDA 协议?

    此致、
    SAL