This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F28034 JATG 错误

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627741/tms320f28034-tms320f28034-jatg-error

器件型号:TMS320F28034

降级器、

我现在使用 的是 TMS320F28034。 进行代码编程时的示例。 有时、我无法 使用 JTAG 端口将代码放入 TMS320F28034中。  

我认为这不是连接错误、因为在按串行端口对代码进行编程后、JTAG 端口可以正常工作。  

此外、有时会发生1155错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正清

    复位后、您是否能够使用 JTAG 立即与 MCU 通信? 您是否有机会尝试将代码加载到安全位置?

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    Thx 答复、

    这个 JTAG 错误是随机发生的。 我目前有10个、其中5个出现了这个问题。
    当我进行 JTAG 编程时、有时会发生2083错误。 然后我将代码加载到串行端口并重新加电、JTAG 可以正常工作。 几次之后、发生了该错误。
    我使用的仿真器是 XDS200
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhenquing、

    由于您的至少一些电路板运行正常、没有 JTAG 错误、我怀疑您可能会遇到电路板问题。 通常、闪存编程会消耗大量电流-请根据数据表要求检查电路板上的电源和去耦电容器。 您还可以尝试使用外部电源(如果您的电路板提供此选项)来查看此情况是否消失。 此外、请确保在对闪存进行编程时禁用您的代码安全模块。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢