请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我有一位客户将 C2000 Piccolo 和 Delfino 用于电机控制产品。 他们需要在基于 C2000的处理器上支持以太网应用、并想知道我们是否开发了 TCPIP 堆栈或移植的开源堆栈、即用于 C2000的 LwIP? 如果是、C2000的 IP 堆栈是否市售?
谢谢、
Chuchen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一位客户将 C2000 Piccolo 和 Delfino 用于电机控制产品。 他们需要在基于 C2000的处理器上支持以太网应用、并想知道我们是否开发了 TCPIP 堆栈或移植的开源堆栈、即用于 C2000的 LwIP? 如果是、C2000的 IP 堆栈是否市售?
谢谢、
Chuchen