请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在为 WIZnet W5500 SPI 至以太网转换器编写驱动程序。 (侧注*: 我没有看到 TI 提供的将具有完整 IP 堆栈的以太网功能添加到 F2837x conrtolCard 的方案。)
WIZnet 采用24位+ N 数据字节 SPI 协议。 它要求 CS 引脚(我假设 TI 将其称为 SPISTE)由主器件 controlCARD 控制以进行数据读取/写入。
我有两个问题:
1) 1)如何控制 STE (CS)? 它看起来是目前自动控制的。
2) 2) TI SPI 软件接口使用 uint16数据类型。 与 WIZnet 器件的最小 SPI 事务为32位。 我需要编写32位版本、还是可以使用 TI SPI 软件接口?
好的、
Graham