This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:驱动程序不适用于 UART

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625038/launchxl-f28379d-drivers-unavailable-for-uart

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我尝试使用 F2837x controlCARD 器件上的辅助 USB 连接器通过 UART 与主机进行通信。

但是、在 Windows 中连接设备不会自动检测到必要的驱动程序。

在哪里可以下载相应的驱动程序以使用 UART 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harsha、

    您是否在目标计算机上安装了 CCS? 我认为这应该包括必要的驱动因素。

    Devin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    是的、我已经安装了 CCS、并且能够使用 USB 通信对 Delfino 卡进行编程和调试、但是当我连接另一个用于 UART 的 USB 时、我无法在我的 Windows 计算机上识别它。 我该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harsha、

    您可以尝试的下一项操作是直接安装 FTDI 驱动程序。 此 Launchpad 上使用的 FTDI 器件是 FT2232H。 我相信您可以在以下位置获取驱动程序: www.ftdichip.com/.../VCP.htm

    安装这些驱动程序后、如果仍然看不到虚拟 COM 端口、请在设备管理器中查看(假设您使用的是 Windows)、并查看是否有未知/其他设备看起来是 FTDI 芯片。 在这种情况下、您可能需要手动强制 Windows 安装驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试从您链接的网页安装 FTDI 驱动程序、但在驱动程序软件安装窗口中仍然看到"未找到驱动程序"。

    如您之前所述、如何强制执行安装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在使用 Delfino 卡时仍然遇到困难。

    插入 USB 编程器电缆后、我会在设备管理器中看到"USB Serial Port (COM24)"、因此我相信 CCS 已在我的计算机上安装了驱动程序。 但是、当我连接另一根 USB 电缆进行串行通信时、我看不到任何其他 COM 端口出现。 在插入串行电缆之前和之后、运行"Scan for Hardware Changes"(扫描硬件更改)不会显示任何差异。

    如何访问 COM 端口以与 Delfino 控制卡进行串行通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harsha、

    我的 Windows 10笔记本电脑显示了相同的问题;Windows 7 PC 的设备管理器中弹出 COM 端口、但 Windows 10笔记本电脑的设备管理器中没有弹出 COM 端口。 我还没有找到解决方案、但我正在研究这个问题、也没有忘记它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    感谢您的后续行动。

    要添加一些额外的信息、我目前正在使用 Windows 7桌面、在该桌面上看到此行为。 CCS 安装在该系统上。

    我还测试了如何连接到另一台笔记本电脑、同样是 Windows 7、该笔记本电脑未安装 CCS、然后尝试在该电脑上手动安装 FTDI 驱动程序。 在这两种情况下、我都没有看到 Delfino UART 出现在该器件上。

    如果您找到了解决此问题的方法、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    重新读取此线程时、COM 端口似乎正常工作、您看到虚拟端口为"COM24"?

    controlCARD 基础上的另一个 USB 端口没有 FTDI 芯片、无法用作 COM 端口。 这应该被标记为"仅供电"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    让我重申我的情况:

    我有 Delfino 控制卡 F2837x R1.3。 它正在连接到安装了 CCS 7.0的 Windows 7主机。

    以前、我们在连接到随附的扩展坞时使用过该卡、但现在我们不使用该卡、而是将控制卡连接到专为我们的项目设计的定制 PCB。

    控制卡上有两个 USB 连接器、一个 USB-mini 和一个 USB-micro。 已将 USB-mini 连接到 Windows 7计算机。 连接后、控制卡似乎通电、并且"Device Manager (设备管理器)"中出现"COM24"条目。 此外、当建立此连接时、我可以使用 CCS 中的调试器来监视控制卡的运行。 此连接器似乎工作正常。

    另一个 USB 连接器、即 USB-mini、在控制卡的 PCB 上的旁边印有文本"UART"。 当我连接此电缆时、"Device Manager (设备管理器)"中没有显示任何条目。 我的理解是、此连接器用于串行通信、我的同事编写了一个应用程序、使用此接口与控制卡进行通信。 我需要知道如何使用 Delfino 的 UART 通信、最好还是允许 CCS 中的 JTAG 调试器正常工作。

    请告诉我您对如何继续的建议。 这个问题已经停止了我们的进度一段时间、在我解决这个问题之前、我们不能再对这个项目做任何其他事情了。

    谢谢、

    Harsha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    查看目录\ti\c2000Ware_1_00_02_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28377D 中 C2000Ware 中的信息表。 micro-USB 接口用于器件上的 USB 外设、而相邻的开关控制迷你 USB UART/JTAG 连接器 FTDI 芯片的 UART 使能:   

    由于该端口没有 FTDI 芯片、因此没有虚拟 COM 端口。   

    请注意、没有任何因素阻止您同时使用 mini USB 接口上的虚拟 COM 端口和 JTAG 仿真器(只要它们都来自同一台 PC)。  COM 端口在 Windows 器件管理器中显示后、COM 端口的功能应与 PC 上的物理 COM 端口一样、并与 F2837x 器件上的引脚 GPIO-28和 GPIO-29上的 SCI 模块一样作为普通 UART 工作。