This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:eCAN 总线重试时间

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627188/tms320f28035-ecan-bus-retry-time

器件型号:TMS320F28035

您好、香榭丽舍

在 CAN 模块中、它发送失败、并且将自动再次重新发送帧。 我的客户想知道  重新传输时间有多长? 我检查了提到它的 BOSCH CAN2.0技术规格。 您能告诉我这段话是否意味 着重传时间是29位定时? 感谢您提前友好地回复。  

  重新传输时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、您好!

    我只是让你知道我会为你研究这个问题。 当我有什么东西时、我会告诉你。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、
    您的理解是正确的。 但是、当我检查最新规格(ISO 11898-1:2015 (E))时、数字略有不同。 它指出、从检测到错误到下一帧可能开始的恢复时间通常为17到23个标称位时间。 对于处于错误被动模式的节点、该数字为31。 所有这一切都是假设没有进一步的误差。