This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 HSPCLK 和 LSPCLK 是分开的?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626400/why-hspclk-and-lspclk-are-seperated

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

大家好   、我7天前在韩国的大学城学习 DSP。(我使用 TMS320F28335)

我了解到 HSPCLK 和 LSPCLK 是相同的。(嗯...我知道它们 有 一些不同的、比如复位默认值)

我想知道为什么它们是分离的。

我只知道使用不同的友好, 是否有更多的理由将它们分开?

我阅读了 TMS320F28335手册 P39、但我无法找到它们被分离的原因。

请帮我!!!!  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请在下面的论坛上发布您的查询

    e2e.ti.com/.../171.aspx

    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要、单独的 HSPCLK 和 LSPCLK 可让应用灵活地为这些时钟上的外设选择不同的频率。