This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:断电时 CPU2不工作

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628639/tms320f28379d-cpu2-does-not-work-when-power-off

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我们使用 TMS320F28377D 的两个 C28x 内核、CPU1用于运动控制、CPU2用于 EtherCAT 通信。

我们发现两个内核都已烧写闪存、断电后、CPU2无法正常工作。

如果您对此问题有任何经验、您能提供一些建议吗?

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    "两个内核已烧写闪存"是什么意思?
    当您说 CPU2无法正常工作时、这意味着您无法使 CPU2复位、或者无法执行任何代码吗?

    如果可能、请提供有关您尝试执行的操作以及部件不工作的位置的更多信息。

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔什

    在待机模式下:

    CPU1引导模式由 CPU1.DcsmRegsZ1.Z1_BOOTCTRL (或) CPU1.DcsmRegsZ2.Z2_BOOTCTRL 寄存器控制

    CPU2引导模式由 CPU2.DcsmRegsZ1.Z1_BOOTCTRL (或) CPU2.DcsmRegsZ2.Z2_BOOTCTRL 寄存器控制。

    连接到 CCS 中的 CPU2并检查上述寄存器的内容。 如果未对上述 CPU2 DCSM 寄存器进行编程、则将 CPU2配置为进入等待引导模式。

    如果您希望 CPU2在复位时从闪存执行代码、

    CPU2.DcsRegsZ1.Z1_BOOTCTRL.BIT。 KEY = 0x5A
    CPU2.DcsRegsZ1.Z1_BOOTCTRL.BIT。 BMODE = 0x0B
    (或)
    CPU2.DcsRegsZ2.Z2_BOOTCTRL.BIT。 KEY = 0x5A
    CPU2.DcsRegsZ2.Z2_BOOTCTRL.BIT。 BMODE = 0x0B

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Manoj。