This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:输入和输出阻抗

Guru**** 2551870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626548/tms320f2812-input-and-output-impedance

器件型号:TMS320F2812

您好的团队:

我想知道 F2812的输入和输出阻抗有多大。 尤其是 XD[0]的引脚。 我在 F2812的数据表中找不到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能解释一下这个问题的背景吗? 您为何对该参数感兴趣?

    我已经向设计团队索取了这些信息。 我预计下周年底会收到他们的回复。

    当我听到他们的反馈时、我会向您提供最新信息。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我正在使用 HyperLynx 软件进行 SI 仿真。  我想知道用于设置匹配电阻器值的 DSP I/O 驱动阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此器件的产品页面上找到该器件的 IBIS 文件:
    http://www.ti.com/product/TMS320F2812/toolssoftware#simulationmodels


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否确认 Brett 提供的 IBIS 文件是否提供了您要查找的信息?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 IBIS 文件中找不到有关输入和输出阻抗的信息。 请找到并告诉我。 我只想知道 DSP I/O 阻抗、您的 FAE 是否很难?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用此 IBIS 在 Hyperlynx 上进行了仿真,但在 Hyperlynx 上显示驱动器阻抗为17欧姆,我不相信该值,因此我想使用 DSP I/O 真正的阻抗值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用此 IBIS 在 Hyperlynx 上进行了仿真,但在 Hyperlynx 上显示驱动器阻抗为17欧姆,我不相信该值,因此我想使用 DSP I/O 真正的阻抗值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 IBIS 文件中找不到有关输入和输出阻抗的信息。 请找到并告诉我。 我只想知道 DSP I/O 阻抗、您的 FAE 是否很难?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将与设计工程师跟进、并与您联系。

    -Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 XINTF 引脚都有25欧姆的输出阻抗。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们可以关闭这个线程吗? 我相信你的问题已经得到了解答。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您没有告诉我为什么是20欧姆、如何计算? 计算系数?