This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:{IDD、IDDIO 和 IDD18}的{MAX 和 MIN}

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625360/tms320c28346-max-and-min-of-idd-iddio-and-idd18

器件型号:TMS320C28346

您好!

我的客户查看了随附的 DS 表6-1、并询问了以下两个问题。 请给出建议。

问题1. 25C、105C 和125C:它们是 Ta 还是环境温度?

问题2. 您能否 提供最小和最大电流值?  (我认为这是一个合理的电源设计问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、

    1) 1)这些是 Ta、环境温度。
    2) 2)模式的"典型操作"名称有点误导。 这只是运行一个"典型"运行用例的器件的运行模式。 我们在操作时尽可能对器件施加压力、以最大限度地提高功耗。 每个电源的每个温度列中给出的值都是给定温度条件下的最大值。 您可以将25C 数据解释为"典型"或标称数据。 105C 和125C 列是最大值。 根据器件的额定温度、您可以查看125C 或105C。 我们不指定最小值、因为这实际上对于设计人员来说并不是一个非常有用的数据点。 在为器件设计功率级时、您关心最坏情况下的电流消耗、以便能够在最坏情况下正确调整功率级的大小。 我认为您需要最小数据、以便查看器件的最佳情况。 这很难实现、因为它完全取决于运行的应用程序。 您的应用程序的最小值数据可能与另一个应用程序的最小值不同。

    我希望这是有道理的。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    非常感谢您的回答。

    1)

    恐怕不是 Ta 而是 Tj?  是我先写了"Ta"。 如果出现误导,我很抱歉

     

    2)

    再次感谢、非常清楚。 我的客户关闭了。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们非常感谢您的回复。

    我认为这种电流消耗通常具有稳定的 Tj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    请帮我重新确认。

    修改了 Q1:25C、105C 和125C:它们不是 Ta 而是 Tj?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    我们将等待您的回复、谢谢。

    修改了 Q1:25C、105C 和125C:它们不是 Ta 而是 Tj?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    抱歉。 是的、MAX 指结温 Tj。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    非常感谢。