This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:针对密码保护的代码示例或简单说明

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628682/tms320f280049m-code-example-or-simple-explanation-for-using-password-protection

器件型号:TMS320F280049M
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHC2000WARE

您好!

我想问的是 、是否有一个针对 TMS320F280049M 使用密码保护的简单示例。 或者、如果有人可以简单地在实际使用中进行说明。 (例如:向这些变量写入密码、设置此和此密码、然后在 UniFlash 中使用密码、如下所示... 等)

非常感谢、Marek Masár

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅具有 DCSM 的 LED 闪烁示例。

    您可以引用汇编文件、链接器命令文件和 TRM。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal、

    很抱歉、我无法找到 您在 C2000中针对 f28004x DSP 提及的示例(LED + DCSM)(仅限不带密码保护的 LED)。 这样的例子应该对我大有帮助。

    Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 C2000Ware 中的 driverlib 示例。

    LED_ex2_blinky_dcsm.c

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sal、  

    我找到了。 总之、我可以执行以下操作(如果我错了、请更正我):

    1.我将 28004x_dcsm_lnk.cmd、 f28004x_dcsm_z1otp.asm 和 f28004x_dcsm_z2otp.asm 从这个示例复制到我的项目中

    2.取消注释两个 asm 文件中的所有.long 字

    3.将 B0_ZxOTP_CSMPSWDx 更改为所需的密码字

    4.从28004x_dcsm_lnk.cmd 链接器文件中删除所有"type = DSECT"

    和密码保护装置正在工作。 我是对的吗?

    Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Merek、

    我建议对您需要的.long 进行注释、并仅从您需要的段中删除 DSECT。

    此外、由于它是 OTP、因此在闪存/编程之前进行双校验。
    SAL