请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 Code Composer Studio (CCS) 5.3.0.00090
我可以在 controlSUITE 中找到一个名为"F2833x 实数 FFT with ADC Input (Real-Time)"的示例项目
以下是此项目的示例文件:「C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FPU\v131\examples\2833x_RFFT_ADC_RT」
我的问题是、如何向 DSP 输入信号、DSP 使用哪个引脚? 是 GPIO18、GPIO34还是 ADCRESULT0?
我以前尝试过这三个引脚。 但它不起作用。 因此,类比信号 输入 到文件:DSP2833x_adc.c? 我不知道它是如何工作的。
请告诉我使用 ADC 输入信号的任何方法、并告诉我项目文件中的输入引脚在哪里。
感谢您的帮助!
此致、Chen Yan-Li