请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 您好!
关于 F280049、在 TRM 表23-12中、我们介绍了 PMBCTRL 寄存器。 位31是 I2CMODE、可选为 PMBus 模式与 I2C 模式。 描述差异的细节不多。 在 PMBSC 位7 MAN_SLAVE_ACK 说明中、有一个小的 tidbit。 是否可以有人全面描述 PMBus 外设的 I2C 模式?
谢谢、
Eric