This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:使用不同编译器版本的十六进制转换实用程序

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628937/ccs-tms320f2812-using-hex-conversion-utility-of-different-compiler-version

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个简单的问题、在手册或论坛中我没有发现任何迹象。

我有一个使用我不知道的特定 c2800编译器版本编译的源代码。

我能否使用不同编译器版本的十六进制转换实用程序将中的.out 文件转换为.hex 文件?

十六进制转换实用程序是否独立于 C2800编译器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pesrge、

    如果您已使用早期编译器编译 C28x 代码、并使用 hex2000实用程序将该.out 文件转换为十六进制代码、则不应出现任何问题。

    此致、
    曼诺伊