This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:电动踏板车控制器的硬件要求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626219/tmdshvmtrpfckit-hardware-requirements-for-e-scooter-controller

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

我们计划使用 Piccolo F28035为电动踏板车构建控制器。 我们已经完成了以下应用报告 http://www.ti.com/lit/an/slva642/slva642.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reshma、
    您对 pdf 中描述的内容是否有任何具体问题。 我假设文档本身中列出了硬件要求。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    此文档包含一个标题为"硬件块"的部分、其中描述了所有硬件要求。但我们需要知道"硬件块"下列出 的所有组件是否都集成在套件中。 或其他硬件要求是什么? 我们仅拥有此套件和 Avon 电动踏板车(E scoot 207)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您想参考哪款 EVM 套件?
    您链接的本文档是一份应用手册、介绍了如何为电动自行车设计硬件电路、没有相关的 EVM 套件。 所需模块根据您的设计规格、通用电机驱动板必须具有控制器、电源、电流/电压感应、过流/电压保护和电源逆变器模块。 您需要知道输入电压、额定输出功率、额定速度、电机的最大电流、然后设计您的硬件板。