This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:消除电压传感器电路

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628718/ccs-launchxl-f28069m-eliminate-voltage-sensor-circuit

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 InstaspIN-FOC、而不在硬件中包含电压传感器。 我们构建了自己的逆变器和感应电路、但我们的电压感应电路器件存在问题。 我们的目标是在 PMSM 电机上执行扭矩控制、 我们目前正在使用 lab11a。

  • 如 lab12a 中所述、编码器取代了 FAST 估算器 、因此我可以通过某种方式使用编码器并禁用 FAST 而不使用电压传感器吗? 有可能吗?
  • 如果是、那么我必须做什么才能完成它?  
  • 哪一个实验室实验将帮助我完成该实验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编码器用于 InstaSPIN-MOTION、需要有传感器电路/传感、即正弦/余弦编码器。 如果您有类似的内容、请按照实验指南从 lab5c 开始、使用您的硬件测试 InstaSPIN-MOTION 的该部分。

    对于专门用于无传感器系统的 InstaSPIN-FOC、100%需要具有电压反馈。 电压反馈是确定反电动势所必需的、而反电动势是 InstaSPIN-FOC 正常工作所必需的。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复。

    我正在使用正交编码器(AMT 103-v)。

    • 按照实验12a 中的说明使用此编码器是否正常?Instaspin Motion 支持正交编码器?
    • 此外、我能否在不连接电压检测电路的情况下直接使用 Lab5c 开始测试电机? (使用我之前估算的电机参数)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 lab5c & lab12a 运行电机、但没有电压感测电路 、但 它不起作用。 是这样吗?

    •  是否必须使用电压感应电路 来运行运动程序?
    • 或者、为了在没有电压传感器电路的情况下运行运动程序、是否需要进行任何更改?

    PLZ、帮助。