This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:FSI 是否可用于多器件通信?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628868/tms320f280049m-can-fsi-be-used-for-multi-devices-communication

器件型号:TMS320F280049M

大家好、我想知道 FSI 是否可用于替代 CAN 进行多器件通信。 在 CAN 中、我们可以使用标识符来选择要通信的器件、但我在 FSI 中看不到这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    至于你是否可能的问题,答案是肯定的。 一切都是通过软件完成的。 例如、您可以使用 frame_tag。

    帧标签、即4位:

    "这是一个用户定义的值、将被加载到帧标签中
    下一个传输的相位。 接收器可以使用帧标签
    以满足任何应用需求。 此值不会影响任何硬件
    行为"

    或者、您也可以将消息所针对的接收器设备的地址嵌入其中一个实际数据字中。

    您也可以使用 USER_DATA。

    就软件而言、这是绝对可能的、并且可以由用户实现。

    NIMA Eskandari