This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 程序未运行

Guru**** 2552720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626287/program-is-not-running

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

我运行 了 TI Explorer 中提供的代码、即 ePWM 递增计数器程序。我进行了调试。 在调试代码询问目标配置后。我使用器件名称(TMS320F28335) 和 XDS100 V2仿真器选项创建了新配置(.ccxml 文件)。我保存了测试配置。调试代码后、它在引脚23 (ePWM 1A)上没有显示任何相对于接地引脚(27)的输出。 任何人都可以在这方面为我提供帮助。

谢谢、

此致、

Praveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、

    从您的描述中、很难判断出哪里出了问题。
    您以前是否成功运行过此项目或其他项目?
    您如何尝试和调试该问题?


    -洛里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    您是否仍然遇到 ePWM 输出问题? 如果是、您能否共享项目名称以及您在哪里找到它以及示波器上信号的屏幕截图?

    此致、
    Elizabeth