This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F2837xD 中 cpu02的*。cmd 文件

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625733/tms320f28379d-cmd-file-for-cpu02-in-f2837xd

器件型号:TMS320F28379D

RAMLS 不够大、不足以进行应在 RAM 中运行的编码。  

我将 RAMGS 用于 CPU02、例如:

"。 (笑声)  

.TI.ramfunc:{}负载= FLASHD,
      运行= RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3| RAMGS14 | RAMGS15

(笑声) (笑声)

"

我的问题是,如果上述 RAMGS14和15应该分配给 CPU01的 main()中的 CPU02。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    [引用]我的问题是、如果上述 RAMGS14和15应该分配给 CPU01的 main()中的 CPU02。 [/报价]

    没错。 您需要在 CPU01的 main()函数中将 RAMGS14和 RAMGS15分配给 CPU2、并在分配后仅 让 CPU2引导。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    Vivek Singh