请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 CCStudio、 LAUNCHXL-F28379D
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生、
关于 CCStudio v6.2中 c2000ware 中 f2837xd Launchpad 的示例代码、我遇到了一个名为"buffdac_ramp_cpu01" 的示例、标题为" 标题: 适用于 F2837xD 的缓冲 DAC 斜坡波形输出示例"。 以生成斜坡信号作为 DAC_A 上的输出
在代码说明中、如下所示对其进行了解释
"此示例在缓冲 DAC 输出上生成斜坡波、
//! DACOUTA/ADCINA0 (HSEC 引脚9)并使用默认 DAC 基准设置
//! VDAC 的输出。
//!
//! 当 DAC 基准设置为 VDAC 时、外部基准电压
//! 施加到 VDAC 引脚上。 这可以通过连接来实现
//! 3.3V 至 ADCINB0的跳线(HSEC 引脚12)。 "
现在、在我的 launchpad 上、DACOUTA/ADCINA0的引脚编号是30。
但我无法找到 DAC 基准引脚/ADCINB0。
对于 TMS320F28379D、应将哪个引脚用作 DAC 基准引脚?