This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何按照示例代码说明中的说明查找 Launchpad 上的引脚编号?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE, TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628355/ccs-tms320f28379d-how-to-find-out-the-pin-numbers-on-launchpad-as-given-in-the-example-code-explanation

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARECCStudioLAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

关于 CCStudio v6.2中 c2000ware 中 f2837xd Launchpad 的示例代码、我遇到了一个名为"buffdac_ramp_cpu01" 的示例、标题为" 标题: 适用于 F2837xD 的缓冲 DAC 斜坡波形输出示例"。 以生成斜坡信号作为 DAC_A 上的输出

在代码说明中、如下所示对其进行了解释

"此示例在缓冲 DAC 输出上生成斜坡波、

//! DACOUTA/ADCINA0 (HSEC 引脚9)并使用默认 DAC 基准设置
//! VDAC 的输出。
//!
//! 当 DAC 基准设置为 VDAC 时、外部基准电压
//! 施加到 VDAC 引脚上。 这可以通过连接来实现
//! 3.3V 至 ADCINB0的跳线(HSEC 引脚12)。  "

现在、在我的 launchpad 上、DACOUTA/ADCINA0的引脚编号是30。

但我无法找到 DAC 基准引脚/ADCINB0。

对于 TMS320F28379D、应将哪个引脚用作 DAC 基准引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarvesh、

    看起来 ADCINB0不像 LAUNCHXL-F28379D 上的接头上出现的那样、但没问题、DAC 也可以将 VREFHI 用作基准。 将示例中的基准从 reference_VDAC 更改为 reference_VREF、这应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Frank 先生:

    由于我在查找 Launchpad 接头上不存在的 ADCBIN0时遇到了问题、因此根据您的指示、我在 示例代码中将 reference_VDAC 更改为 reference_VREF、其现在工作正常。 感谢先生的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 如果您遇到任何其他问题、请告知我们。