This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHV1PHINVKIT:Concerto 高电压太阳能逆变器套件在待机模式和软启动模式之间振荡

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625394/tmdshv1phinvkit-concerto-high-voltage-solar-inverter-kit-oscillates-between-standby-mode-and-soft-start-mode

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

您好!

我使用的是基于 Concerto 的 TMDSHV1PHINVKIT、不带直流/直流板。 对逆变器套件随附的 M3和 C28 .out 文件进行编程时、Concerto 模块似乎定期在待机模式和软启动模式之间交替、从而关闭/打开继电器。 但是、我能够连接到 GUI、但由于它通过在两种模式之间切换来保持连接继电器开/关、因此我无法继续。

导致此问题的原因可能是什么? 我已经尝试过多个 Concerto 板、但是问题仍然存在。 我也验证了跳线设置。 如果我缺少任何内容、请告诉我。

谢谢

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马扬克

    您必须完成快速入门指南中的所有步骤、并尝试在 输出端使用指定的负载电阻器时使其进入离网模式。

    请遵循这些步骤 并告知我们。

    Shamim