This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:LAUNCHXL-F28377S 可以支持哪个 CCS 版本?

Guru**** 2547950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628895/ccs-tms320f28377s-which-ccs-version-can-launchxl-f28377s-be-supported-by

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 

LAUNCHXL-F28377S 可以支持哪个 CCS 版本?

CCSv4.2.4是否有可能实现这一目标?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我相信在 CCSv5发布后的某个时候、对它的支持已经增加。 我在 CCSv5.5安装中看到对它的支持

    我强烈建议使用最新的 CCS 版本。 不再支持这些较旧的 CCS 版本。

    谢谢
    Ki