This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:C CLA 闪存链接器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628694/tms320f28065-c-cla-flash-linker

器件型号:TMS320F28065
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

1) 1)是否有适用于 F28065的 C CLA 链接器命令?

2) 2)我收到警告:

正在将数据写入自动生成的文件 PROJECT_NAME.I01 PROJECT_NAMEC/C++ PROJECT

请就上述2个问题提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    可以、在 C2000Ware 中的器件支持 F2806x 下、您可以找到适用于 F28065的链接器命令文件 CLA C。

    请参阅此处了解您的第二期: e2e.ti.com/.../606807

    此致
    Chris