This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:FCL 电机反电动势常数

Guru**** 2547930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628650/tms320f28377s-fcl-motor-bemf-constant

器件型号:TMS320F28377S

您好、C2000冠军

在 FCL 示例中、有一个电机反电动势常数参数、如下所示:

FCL_Pars.BemfK = 0.8;

客户想知道这个反电动势的含义、 他们的电机有一个相似的参数、Ke = 32V/KRPM。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是标准化标度或标么值。 换言之、当电机以全速和额定磁通运行时、该电机产生约80%的反电动势、而剩余的20%会在电机电阻和电感中损失。 BTW、这是一个近似值、但接近实际值。 微小的差异可能不会影响最终结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您的评论。

    客户电机的值0.8似乎无需更改。

    Eric