This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC 增益和温漂

Guru**** 2547860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628815/tms320f28377d-adc-gain-and-offset-drift-over-temperature

器件型号:TMS320F28377D

您好!  

我想知道28377D 的 ADC 增益和温漂。 我在数据表中找不到它们。 数字是否与此处指定的280x 或281x 相似、50 PMM 和+-4 LSB?  www.ti.com/.../spraad8a.pdf

谢谢、

成城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chengcheng、

    与280x 和281x 相比、F2837x 器件的总体增益和偏移显著提高。

    数据表中的最小/最大规格包括温度漂移。

    TYP 和 MIN/MAX 之间的差值主要是温度漂移导致的、因此您可以使用它来估算温度。 如有需要、请与客户合作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    很棒的信息! 感谢您的快速响应。

    谢谢、
    成城