This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:将 LAUNCHXL-F28377S 与 LAUNCHXL-CC1310配对

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628760/launchxl-f28377s-mating-launchxl-f28377s-with-launchxl-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

您好!

我在 LAUNCHXL-F28377S 上有一个应用、我想通过无线命令增强该应用。  我对将 LAUNCHXL-CC1310与 F28377搭配使用有一些疑问:

1) 1)是否可以对其进行匹配并将命令从 cc1310传递到 F28377? (我不需要从 F28377传递数据)

2) 2)如果是、是否有示例程序显示如何执行简单命令?

3) 3)此外、F28377是否可以控制何时从 cc1310查找命令?  我有一个紧张的实时日程安排、其中的一部分不能中断。  实际上、我更愿意在方便的时候轮询命令。

感谢您的帮助!

 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为有任何有关如何执行此操作的预构建示例、但由于 CC1310具有用于"主 CPU "的 ARM-M3、因此应可以使用 SPI 与器件进行交互。 只要没有将无线堆栈移植到 C2000 MCU 上的要求、就可以设置2个 SoC 系统。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 仔细观察两个板的20引脚接头、我发现也可以使用 UART 在板之间传递信息。 因此、假设将数据从协议层传输到1310的应用程序代码相当简单、这不应太困难。