This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:偏移校准问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627523/ccs-tms320f28069-question-for-offset-calibration

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我不熟悉电机控制、

我已经完成了电机的识别。在阅读了实验和用户指南之后,我仍然无法理解为什么我需要执行 I_OFFSET 和 V_OFFSET。

此步骤是否对电机性能有很大影响?该值是否因驱动器或逆变器而异?

注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 spruhj1g (InstaSPIN 用户指南)的第4节所述、这两个偏移是针对 U/V/W 3相位的 ADC 电流/电压偏移、这是一次与硬件相关的值、可在运行时校准。 偏移对于电机运行至关重要、对于低速性能尤其如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~

    这是否意味着当电机低速运转时、电流或电压可能太小而无法被检测或不稳定?因此、使用偏移来使其更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压/电流反馈电平过低、无法准确检测、从而导致反电动势信息丢失。 偏移不同、InstaSPIN 需要在 ADC 转换值中减去/添加静态偏移、以考虑反馈信号的任何硬件偏置。 如果反馈太小而无法进行可靠采样、偏移将仅显示为静态偏置、这可能会导致误差、但在其他情况下不会改变采样信号的电平

    肖恩