This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:TMS320F28PLC84的 GANG 编程

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628659/c2000-gang-gang-programming-for-tms320f28plc84

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: TMS320F28PLC84

尊敬的团队

我的一位客户将在生产中使用 TMS320F28PLC84、并将使用 C2000-GANG。 他们想知道如何将 TMS320F28PLC84的存储器选项设置为闪存映像。 我们是否有任何文档?

此致

Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunus、

    我将与 Elprotronic 核实他们是否支持此器件。  如果还没有、我将要求 我们的 TMS320F28PLC84 闪存专家与 Elprotronic 就支持该器件进行通信。  将会通知您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunus、

    看起来受支持。  如果您有任何具体问题、可以联系 Elprotronic @ support@elprotronic.com。  我们可以根据需要蜂鸣音。

    谢谢、此致、

    Vamsi