This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ePWM、编程

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627621/tms320f28379d-epwm-programming

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

你(们)好

我想为采用 单极 PWM 开关方案的逆变器生成 PWM 波...如何为此编写程序。

这是生成...的方法。

在我的案例中、FCR=20Khz

 Image result for unipolar pwm switching scheme programing with TMS320F28379D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否了解过 ePWM 的时基子模块? TBPRD 寄存器用于配置频率、TBPHS 寄存器用于相位控制。 技术参考手册 ePWM 一章和 controlSUITE/C2000Ware 中的 ePWM 示例将会有所帮助。

    器件支持示例:C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_examples_CPU1
    具有 PWM 配置的数字电源库:C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digit_power\f28x7x_v1.0

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Elizabeth
    如何获取 PWM 的时基子模块? 我们是否有任何备注/视频
    我使用的是 ePWM 的技术参考 Manuel
    2.我也在使用 C2000ware 示例...对于本例、我必须遵循哪一个示例(示例)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以参阅 F28x7x 多日技术讲座。 控制外设章节将有助于了解 ePWM。
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    虽然您所需的配置可能没有现有示例、但我建议您学习如何配置 ePWM 频率和相移。

    ePWM_UP_AQ 示例可以显示如何配置 TBPRD 寄存器的频率。
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_Examples_CPU1\ePWM_UP_AQ

    此文件与文件夹中的其他文件一起显示了相移和其他配置。
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digit_power\f28x7x_v1.0\cnf\ PWM_1ch_Cnf.c

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Elizabeth

    我下载了所有文件、并且正在处理。

    我还需要一个帮助...如何 在模拟器模式下查看输出波、同时不连接外部 CRO (示波器)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nageswara、

    您通常需要一个示波器或逻辑分析仪来查看这些信号。 另一种选择是使用 MathWorks 提供的 Embedded Coder Simulink 提供的 TI C2000支持。 如需了解更多相关信息、请访问 MathWorks C2000封装站点:
    www.mathworks.com/.../examples.html

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如需了解更多相关信息、请访问 :e2e.ti.com/.../484814